在6678程序中配置serdes和sgmii能够通过、LinkUp。
88e1111硬件复位之后是1000M、自协商、双工。使用了100M的网口插座,通过MDIO配置为100M、不带协商、双工,电脑网卡设置为100M双工。
但是通过MDIO读取88e1111的相关寄存器时,88e1111一直显示LinkDown。
这可能是和DSP配置有关系还是硬件的关系?
在其他是1000M网口插座的板子上可以通过wireshark看到数据包,但是使用winapps中hellworld.exe测试,控制台一直显示 timed out waiting for reply。这是可能因为什么原因?