This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP的srio的接收的doorbell 号只支持0-15

Part Number: TMS320C6678


如题所示:

   DSP的srio的接收的doorbell 号只支持0-15

  通过查看,FPGA给DSP发送DOORBELL INFO 为6时,实际DSP响应读取到的doorbell 号 是 2 的 6 次方 ,也就是64.

  该怎么设置,让DSP支持读取16bit 的doorbell 信息。

 dsp只支持16个doorbell 号吗

  • 如果使用FPGA来发送,DSP来接受的话,可以填充DOORBELL REG 核DOORBELL BIT来触发不同的中断,前提是必须配置好ICRR路由寄存器,否则会发生DSP无法接收到中断的情况。

    DOORBELL REG 决定DOORBELL【0...3】;

    DOORBELL BIT 决定doorbell ICSR【0..15】

  • 您好,我还没时间测试DSP   SRIO接收16bit形式的门铃信息。不知道怎么配置怎么改。我看到DOORBELL REG 只有两个bit,DOORBELL BIT只有4个bit,这能映射成16bit吗