用am3359的裸机中断入口地址是0x18?哪是不是说cmd里要把中向量表放在0开始的地址?
这个地址我是从手册上看到的。
但是,也在memory map里看到:
GPMC
0x0000_0000 0x1FFF_FFFF 512MB 8-/16-bit External Memory
如果这个地址没接上外部内存,我们怎么办呀?或者放在片外速度是不是慢了?
求专家讲解!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用am3359的裸机中断入口地址是0x18?哪是不是说cmd里要把中向量表放在0开始的地址?
这个地址我是从手册上看到的。
但是,也在memory map里看到:
GPMC
0x0000_0000 0x1FFF_FFFF 512MB 8-/16-bit External Memory
如果这个地址没接上外部内存,我们怎么办呀?或者放在片外速度是不是慢了?
求专家讲解!!
这个地址是可配的,arm core的有一个寄存器可以配,放在片外内存对速度没多大影响
我在TI的那个Technical Reference Manual 4110页的文档的中断里面,没有看到这个寄存器。请问一下这部分的文档在哪里可以找得到呢?
我看到了. 是在cp寄存器里面。
MCR p15, #0, r0, c12, c0, #0
DSB
BX lr