Other Parts Discussed in Thread: AM5728,
手头有块创龙的TL5728板子,经调试修改ARM A15的CMD文件,使其可以在DDR0中运行代码,主程序中已调用了Cache初始化程序,在DDR0中运行代码发现比在 OCMC_RAM1段中运行快很多,AM5728的CMD配置如下:
--retain="*(.intvecs)"
-c
-stack 0x800
-heap 0x2000
--args 0x1000
-e Entry
#define A
//#define B
//#define C
MEMORY
{
VECTORS : o = 0x40300000, l = 0x00002000 /* 中断向量表,占用512字节空间 */
OCMC_RAM1 : o = 0x40302000, l = 0x0007E000 /* 512kB L3 OCMC RAM1 */
//OCMC_RAM1 : o = 0x40300000, l = 0x00080000 /* 512kB L3 OCMC RAM1 */
//VECTORS : o = 0x40400000, l = 0x00002000 /* 中断向量表,占用512字节空间 */
//OCMC_RAM2 : o = 0x40402000, l = 0x000FE000 /* 1MB L3 OCMC RAM2 */
OCMC_RAM2 : o = 0x40400000, l = 0x00100000 /* 1MB L3 OCMC RAM2 */
OCMC_RAM3 : o = 0x40500000, l = 0x00100000 /* 1MB L3 OCMC RAM3 */
VECTOR : o = 0x80000000, l = 0x00002000 /* 中断向量表,占用512字节空间 */
DDR0 : o = 0x80002000, l = 0x3FFFE000 /* 1GB external DDR Bank 0 */
DDR1 : o = 0xC0000000, l = 0x40000000 /* 1GB external DDR Bank 1 */
}
SECTIONS
{
.intvecs > VECTORS
.text > DDR0//OCMC_RAM1
.stack > DDR0//OCMC_RAM1
.bss > OCMC_RAM1
.cio > OCMC_RAM1
.const > OCMC_RAM1
.data > DDR0//OCMC_RAM1
.switch > OCMC_RAM1
.sysmem > OCMC_RAM1
.far > OCMC_RAM1
.args > OCMC_RAM1
.ppinfo > OCMC_RAM1
.ppdata > OCMC_RAM1
RUN_START(bss_start)
RUN_END(bss_end)
/* COFF sections */
.pinit > OCMC_RAM1
.cinit > OCMC_RAM1
/* EABI sections */
.binit > OCMC_RAM1
.init_array > OCMC_RAM1
.neardata > OCMC_RAM1
.fardata > OCMC_RAM1
.rodata > OCMC_RAM1
}
以上对CMD文件的修改,还可以让堆栈和已初始化变量也分配到DDR0中
对照上述修改,将BeagleBone AI的 ARM A15测试工程的CMD文件做完全相同的修改,发现程序无法运行,刚把out文件加载到core0中还未点击运行,程序就跑飞,如下

对CMD文件的段分配作如下修改:
.text > OCMC_RAM1
.stack > OCMC_RAM1
.data > DDR0
再次编译,链接目标,程序运行正常,已初始化的变量也能正常分配到DDR0中,在变量观察窗口能看到相应的变量都是正确的,就这说明DDR存储器在GEL文件中是已被正确配置和初始化了的,否则变量就无法正确分配到DDR0中了。但程序却无法加载到DDR0中,这样的话代码运行速度将大大降低
由此有以下几个疑问:
1 系统的内部RAM运行代码的速度怎么比外部的DDR0要慢很多呢?代码中我已调用了Cache使能的函数,应该是对内部和外部的RAM都做了Cache使能吧
2 经上述测试,显然DDR存储器在GEL文件中是正确配置了的,那为啥AM5729中不能在DDR中运行代码,而AM5728却可以,是否还要做什么配置?或者这个问题是不是属于BeagleBone AI的一个特有的硬件问题,因为我手头的这个BeagleBone AI是第一个硬件版本的,之前我在另一个帖子中提到过这个第一版的一个硬件问题,所以我在想这是不是另一个硬件问题。
希望TI工程师帮我解决这个DDR不能运行代码的问题,谢谢