Part Number: TMDSEVM572X
硬件:TMDSEVM572X
软件:Processor SDK Linux 06_03_00_106
问题:无法调整OpenCL的global memory
按照Sizing device side heaps,在程序中设置好相关PARAM_HEAP_SIZE和NETWORK_HEAP_SIZE,发现NETWORK_HEAP_SIZE依然未满足要求。
于是按照Insufficient OpenCL global memory进行以下操作:
(1)把prebuilt_image文件夹的am57xx-evm-reva3.dtb转换成am57xx-evm-reva3.dts
(2)修改am57xx-evm-reva3.dts文件,
a) cmem_block_mem@a0000000部分,“reg = <0x0 0xa0000000 0x0 0xc000000>;”改为“reg = <0x0 0xa0000000 0x0 0x18000000>;”,“phandle”部分改为“linux,phandle = <0x13c>;”
b) cmem_block@0部分,“memory-region”部分改为“memory-region = <0x13c>;”,“cmem-buf-pools = <0x1 0x0 0xc000000>;”改为“cmem-buf-pools = <0x1 0x0 0x18000000>;”,其他删去
(3)dts文件转为dtb文件后复制回/boot,重启
注:把dts文件转回dtb文件有附图报错,我是加了-f参数,强行转换的。推测与此有关,dts文件没有正确配置好。
再次运行程序,报同样错误。程序报错:

谢谢帮助!