您好,TI的专家:
关于TDA4芯片中的温度监控功能(VTM)想请教以下问题:
1.关于三类警报的阈值,在汽车领域中,TH0_VAL/TH 1_VAL/TH 2_VAL的值是否有建议或者参考值?

2.根据数据表及手册中的描述,最大的温度限制为125度,是否需要WKUP_VTM_MISC_CTRL2感应中的0-9为125度?16-25的TH0的值是否有建议值呢?谢谢



3.这些温度超过阈值时,建议系统进行哪些操作?

a)high-temperature thermal management一般是指的什么动作,是应用层直接记录错误而不动作么?
b)hardware-voltage domain reset.是指什么呢?是直接可以把某个电压域复位么,这个是可以直接配置的吗?如果是的话,参考哪一章呢?
以后,我是否用英文问你更容易回答呢?
谢谢,十分期待您的回复!