我们现在使用TMS320C6657进行设计,有以下问题需要咨询。
1.请问CVDD一定要用SmartReflex调压吗? 我能否使用一个固定的电压提供? 如果可以使用固定电压供电,供电电压是多少?
2.F22和D23这两个pin我看datasheet是写着RSV20、RSV21,但是我看sprr178这个资料的图纸时候是VCL和VD,请问这2个pin是什么功能? 如何连接?


3.DDR3我们使用2Gb单片的型号,请问是否支持?请问有没有DDR3的支持表,还是市面上标准的DDR3都能支持?
4.我们使用2片16bit的DDR3,这里的DDRCLKOUT0和DDRCLKOUT1分别是连到2片DDR3上还是用DDRCLKOUT0一拖二?
5.我们使用2片16bit的DDR3,这里的DDRCKE0和DDRCKE1分别是连到2片DDR3上还是用DDRCLKOUT0一拖二?
6.我们使用2片16bit的DDR3,这里的DDRCE0和DDRCE1分别是连到2片DDR3上还是用DDRCLKOUT0一拖二?
7.我们使用2片16bit的DDR3,这里的DDRODT0和DDRODT1分别是连到2片DDR3上还是用DDRCLKOUT0一拖二?
8.我们的DDR3没有A15这个地址位,请问这个A15该如何连接? 可以悬空吗?
9.请问DDRDQM8,DDRDQS8P/N,DDRCB00/01/02/03这几个信号是什么信号? 该如何连接?
10.请问DDRSLRATE0/1这个信号的用途是什么?是根据DDR型号来选择的吗?


11.我们的DDR3跑800Mbps,我能提供200MHz的参考时钟给到DDRCLK吗?
12.请问DDRCLK的输入电平是什么标准? 我能提供AC-coupling的LVDS电平的时钟给它吗? 需要电阻匹配吗?
13.其它的时钟pin比如SRIOSGMIICLK/PCIECLK/MCMCLK/CORECLK等的输入电平是什么标准?
14.芯片上的EMU的pin是用来干什么的? 用途是什么? 如何使用? 有相关的介绍文档吗?
15.我们想要使用SPI FLASH来启动,请问程序一般需要多大的存储容量?