你好:
我们自己的硬件,在uboot阶段无法识别USB。进入kernel启动后,就可以识别了。
usb start


uboot阶段发现Vbus没有5V。我看uboot和内核在这里设备树配置是一样的。应该如何分析.其中Y23控制U33的7V IN已经有了。但是就是没有5V输出


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
我们自己的硬件,在uboot阶段无法识别USB。进入kernel启动后,就可以识别了。
usb start


uboot阶段发现Vbus没有5V。我看uboot和内核在这里设备树配置是一样的。应该如何分析.其中Y23控制U33的7V IN已经有了。但是就是没有5V输出


您好,您方便提供完整的log吗?
从您目前提供的信息来看,USB1 实例 @ 0x6400000 正在主机模式下尝试,但由于某种原因, USB PHY 初始化失败。
原理图中显示USB0 实例 @0x6000000。 请问您这里使用的是 USB0 还是 USB1 实例?
为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:
1. 硬件使用的 TI Linux SDK 版本是什么?
2. 您是否对板子的 u-boot 器件树文件进行了任何修改? 能否具体分享一些详细信息。
3. 您是如何在 u-boot 器件树文件中处理 USB1_DRVVBUS 引脚多路复用器? 是否与内核器件树条目相同?