TI的工程师大佬们,你好,我想实现在A15上运行Linux系统和RTOS系统,RTOS不运行在DSP核上,参考了论坛上很多问题,其中找到了两种方式,但是都不知道怎么实现,链接如下:
以及一个文档如下:
请问我该如何去实现呢?
期待回复,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的工程师大佬们,你好,我想实现在A15上运行Linux系统和RTOS系统,RTOS不运行在DSP核上,参考了论坛上很多问题,其中找到了两种方式,但是都不知道怎么实现,链接如下:
以及一个文档如下:
请问我该如何去实现呢?
期待回复,谢谢。
不太熟悉这方面的应用,默认情况下是两个A15 core都运行linux吗?
software-dl.ti.com/.../quote]这个链接您想要获取什么信息?AM57x RTOS可参考以下文档。
感谢回复,AM5718只有一个A15核的,运行Linux,但是想要一个实时操作系统RTOS,也不想让这个实时操作系统运行在DSP核上,所以想在A15核上同时运行Linux和RTOS,从那两个链接看到了使用docker的方式和另外一个linux+rtos模式的方式,但是这两种方式都不怎么理解,而且第二种方案AM5718并没有类似于Ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-xx_xx_xx_xx.tar.gz这种包, 第一种方案也不知道怎么操作,你给的这个参考链接我看过了,没有找到关于这方面的信息
不好意思,我跟另一个客户的问题混起来了。
关于您的问题建议您升级到英文论坛问一下,会有相关专家给您支持,如果您无法发帖,请告知。
已升级,请跟进,由于时差原因,可能明天才会给您回复。
e2e.ti.com/.../am5718-rtos-and-linux-coexist-on-am5718-a15-core
There are more detailed steps on Jaihouse demo here: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Foundational_Components/Virtualization/Jailhouse.html
Check the section:

如果您没有其他问题,请点击确认答案,谢谢!