This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM3359 ICE网络问题



最近开始玩 ICE 开发板,已经把 Linux 系统移植上去,搞定 bootloader。现在想在 ICE 板子上跑 powerlink,我将 PC 和 ICE 连接起来,设置 eth0 的 ip,主机和 ICE的 ip 在同一网段,为什么 ping 不通呢?

我想再问大神们几个问题:

(1)ICE 的 PRU 中是不是还要另外烧写MAC功能进去才能实现正常的网络通信,TCP/IP 和 powerlink 都需要么?

(2)ICE的两个网口是相同吗?

(3)哪里有比较系统介绍 ICE 的文档,或者比较好的 ICE 的论坛?

Thanx!