最近开始玩 ICE 开发板,已经把 Linux 系统移植上去,搞定 bootloader。现在想在 ICE 板子上跑 powerlink,我将 PC 和 ICE 连接起来,设置 eth0 的 ip,主机和 ICE的 ip 在同一网段,为什么 ping 不通呢?
我想再问大神们几个问题:
(1)ICE 的 PRU 中是不是还要另外烧写MAC功能进去才能实现正常的网络通信,TCP/IP 和 powerlink 都需要么?
(2)ICE的两个网口是相同吗?
(3)哪里有比较系统介绍 ICE 的文档,或者比较好的 ICE 的论坛?
Thanx!