我们公司采购了两批次TMS320c6416TGLZ芯片,其中一批芯片存在着过回流焊之后自身电源短路的问题;
回流焊温度均按无铅焊接温度设置,请各位大侠指教!! 跪求!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
GLZ封装是有铅的, 回流焊温度为220度, 不是260度, 请看一下下面的"Quality & Environmental Data"
http://www.ti.com/product/tms320c6416t#qualitydata
luke li 说:实际的焊接温度最高只在235℃, 但是同样的两种新片,后缀为42的就出现了问题,所以我行了解一下42的和D62到底却别在哪?为什么D62的就没有问题。谢谢!
右下脚的字母是TI的内部标识, 对客户来说没有意义.
不知道你这两批货是同时购买的还是分批购买的? 有多少片有这个问题? 这两批芯片只是生产年份不一样, 其他没有区别. 后缀为42的芯片是08年2月份生产的, 到现在已经有5年了, 如果芯片存放到不好, 容易受潮和氧化. 后缀为D62的芯片是10年8月份生产的.
另外, 你的芯片是从TI代理商那里购买的吗?
关于回流焊, 请参考下面的wiki网站.
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Package_Reflow_Profiles