This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

EZSDK VS DVRRDK



有没有相关资料详细对比这两者在应用方向、优势缺点等的资料啊

我现在灰常头晕啊,论坛搜索了大部分都是DVRRDK??

如果做DVS(视频服务器)那么应该使用哪个啊?

  • EZSDK其中采用OpenMax接口,对于基于android的开发比较方便,但对于多视频通道处理上,效率不如DVRRDK

    DVRRDK采用MCFW(Multiple Channel Frame Work)架构,对于多通道处理上有针对性的优化,不使用OpenMax。而且有预定义的usecase供参考,一般DVR、NVR都建议采用DVRRDK。

    对于DVS,也建议使用DVRRDK

  • openmax支持几个通道的?啊前期一直研究Codec Engine,如果转去dvr_rdk,不就全部白费了...............

  • 支持几个通道不是受openmax限制的,是受芯片处理能力限制的。

    理论上即使是EZSDK,也可以支持多通道,不过,一是EZSDK里没有预定义的多通道usecase供参考哦,再是EZSDK里多通道效率不高。

    所以还是及早转向DVRRDK。RDK很好上手的,先把demo跑起来,再修改成自己的应用层。

  • tracyone 说:

    openmax支持几个通道的?啊前期一直研究Codec Engine,如果转去dvr_rdk,不就全部白费了...............

    Codec Engine好像只有在DM6446上面提的比较多,其核心也是内存共享和中断机制。后面RDK什么的,似乎没有太多提这个codec engine,

    只是名字不一样吧,本质差不多。