问:如何在 Windows 环境中生成 IBL 二进制文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 要求:“net”提供的“Mingw”软件。
a. 必需安装“msys”和“ming32”库。
b. 带 C 编译器的 MinGW 编译器套件。
c. MinGW 开发者工具套件。
d. 可以从 https://www.ti.com/tool/download/C6000-CGT-7-4 下载“C6000 TI 代码生成工具,版本4.X”
2. 将 mingw 程序中的“bin”文件夹添加到“User”环境变量下的“Path”变量。
a. 
3. 使用“MingW 终端”并转到以下位置:“C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages\ti\boot\ibl\src\make\”
4. 下面随附了修改后的“sh”文件
a. sh
5. 使用以下命令设置环境变量:“source setupenvMsys.sh”
6. 编译二进制文件:“make evm_c6657_i2c ENDIAN=little I2C_BUS_ADDR=0x51”,二进制文件将编译在“bin”文件夹中。
输出 IBL 映像:
bin/i2crom_0x51_c6657_le.dat(CCS 数据格式)
bin/i2crom_0x51_c6657_le.bin(原始二进制文件)