Q: 我们想使用 SK-TDA4VM PCB 原理图和布局来开始自己的 PCB 设计。尤其是,高速 DDR4 设计和 PMIC 设计会为我们节省大量的设计时间并避免很多风险。遗憾的是,我们有 Altium,但 sprr438.zip 中提供的设计文件都是使用 Cadence 制作的。如果没有安装 Cadence 软件,Altium 将无法导入这些文件。
是否有人可以将设计文件转换为 Altium 格式并提供转换后的文件?并检查生成文件的合理性。
(我担心的是,如果我尝试使用半官方工具转换这些文件,结果会不准确。例如阻抗可能不准确。)