问:我需要使用 SYS/BIOS 为 AM335x/AM437x 器件构建一个 CCS 工程。如何开始?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答:Code Composer Studio (CCS) 具有一个可指导您创建工程的工程向导。有关 CCS 工程管理的详细信息,请参阅 CCS 用户指南。
以下步骤显示了如何为 AM335x/AM437x 创建与 Processor SDK RTOS 6.3 版本 (PDK 1.0.17) 兼容的工程。一般原则适用于其他平台和/或不同版本的 SDK。
1.转到“CCS”->“File”->“New”->“Project”->“Code Composer Studio”->“CCS Project”,点击“Next”。
2.为新工程填写必要的字段:

3.点击“Next”并为该工程选择产品:

4.现在应该已创建好该工程。转到“Project Properties”->“General”->“Products”。从“Platform”下拉列表中选择“ti.platforms.evmAM3359”。然后依次点击“Apply”和“Close”。

5.通过右键点击该工程并点击“Build Project”来编译该工程。输出可执行文件位于 Debug 文件夹中,其扩展名为 .out。请注意,将为步骤 2 中指定的目标自动生成 SYS/BIOS。
6.按照此处的说明设置 AM3359 ICE EVM。
8.可以使用 ROV 检查 System_printf 消息(请参考此 BIOS 常见问题解答)。
var SemihostSupport = xdc.useModule('ti.sysbios.rts.gnu.SemiHostSupport');

enter main()
enter taskFxn()
exit taskFxn()
为了便于快速参考,随附了包含预编译可执行 .out 文件的完整工程。bios_typical.zip