问:如何为 C6657 重新编译 PROCESSOR-SDK-C665X 6.3 的 PDK 和 SDK?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答:先决条件: processor_SDK_RTOS_c665x_6_03_00_106(请在建议的路径中安装 SDK:C:\ti\)
PDK 编译
1.打开命令提示符。
2.转到 PDK 的安装目录。
>cd C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages
3.运行 setupenv.bat 以设置环境变量。
C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages>pdksetupenv.bat
4.使用 gmake 生成 PDK。
C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages>gmake clean -j4
C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages>gmake all -j4
SDK 编译
1.打开命令提示符。
2.转到 processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106 的安装目录。
>cd C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106
3.运行 setupenv.bat 以设置环境变量。
C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106>
4.使用 gmake 生成 SDK。
C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106>gmake clean -j4
C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106>gmake all -j4