This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] PROCESSOR-SDK-C665X: 如何为 C6657 重新编译 PROCESSOR-SDK-C665X 6.3 的 PDK 和 SDK?

Part Number: PROCESSOR-SDK-C665X


问:如何为 C6657 重新编译 PROCESSOR-SDK-C665X 6.3 的 PDK 和 SDK?

  • 答:先决条件:  processor_SDK_RTOS_c665x_6_03_00_106(请在建议的路径中安装 SDK:C:\ti\)

    PDK 编译

     1.打开命令提示符。 

     2.转到 PDK 的安装目录。

          >cd C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages

    3.运行 setupenv.bat 以设置环境变量。

          C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages>pdksetupenv.bat

    4.使用 gmake 生成 PDK。

          C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages>gmake clean -j4

          C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages>gmake all -j4

    SDK 编译

     1.打开命令提示符。 

     2.转到 processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106 的安装目录。

         >cd C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106

    3.运行 setupenv.bat 以设置环境变量。

          C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106>

    4.使用 gmake 生成 SDK。

          C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106>gmake clean -j4

          C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106>gmake all -j4