This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何手动调用TI C6000的周期精确级的模拟器

我现在想手动调用C6000的周期精确级的软件模拟器,获取引脚的时序,和modelsim联合仿真,有没有可能,哪位大侠,指导一下!!!灰常感谢!!!

  • 引脚的时序只能通过示波或逻辑分析仪等测量,没有你说的模拟器,我想你是不是从FPGA的角度在考虑它是否有同样的功能?

  • 你好,谢谢你打答复。我的意思不是您表述的那样。我现在处于这样的囧境:我需要DSP跑一部分算法,也需要FPGA跑一部分算法,他们通过总线协调,想仿真DSP总线和FPGA之间的时序和建立在总线上的传输协议。FPGA仿真时很方便的,所以我期望DSP能出引脚时序。不知道TI有没有开发类似DLL, so之类的DSP仿真模型。如果有那就太好了,若没有。。。那我要自己想办法了。

  • 一般来说,C6000与FPGA之间的连接通过EMIF以异步总线方式,有的芯片的EMIF也支持同步方式,如老的C64x系列,或者新的芯片的GPMC接口,EMIFA接口的时序根据外部所连接设备的时序要求进行配置即可。

    对于接口来说就是传输数据,异步时序分为setup, stroble, hold三个阶段,根据外设要求及接口的模块时钟过行换算配置。

    对于DSP与FPGA接口使用是常见的方式,但是不理解为什么要仿真接口时序,我想是理解上的偏差。TI没有提供你说的DLL,so,对于信号完整性可以用IBIS模型,边界扫描用BSDL,除些之外,没有提供其它的模型。