Part Number: TMS320C6678
C6678默认采用boot parameter table方式。这种方式下,在进入SPI boot后,首先根据BOOTMODE_PIN及RLB中默认参数获得一组默认的boot parameter table,完成SPI的配置,并从相应的地址读取新的boot parameter table,然后重新进入RBL。所以需要用户在spi接的flash中烧写一段boot parameter table。
boot parameter table的格式是那种 我现在烧写到flash的中的bin文件是 size+address+section data 格式的
烧写到Flash里的内容包括一个boot parameter table和boot table(每段长度为256字节,含size+address+section data),请问 整个烧写到flash中的boot parameter table+boot table(每段长度为256字节,含size+address+section data)的表格式 是怎样的形式?最好能提供附件