各位好!我现在采用的是DM8168的硬件平台,软件开发环境为DVRRDK_03.50.00.05.现在遇到的问题如下:
1、我的chains为CAP->DIS,为什么对于隔行扫描的输入信号(1080I_50/PAL/NTSC)显示出来的图像只有一场的数据?与此相似,我曾经搭建过这样的chains:CAP->NSF->MERGE->ENC,编码之后出来的数据也是只有一场的数据。不知为什么?
2、我想做各个分辨率之间的自动切换,如我接了1080I_60的信源,然后再切换到PAL的信源之上,有一种方案是删除chains中的所有link,然后再重新建立chains。这种方案执行之后,针对隔行扫描的信源会出现上下两场数据,上场的数据稳定,下场一直在闪烁。不知道为什么?各个分辨率之间的切换,除了此种方案还有哪些方案呢?
3、我想将各个LINK之后的数据采集、存储下来,看看是什么样的格式。但是不知应该怎样将数据由各个lINK传输到应用层呢?
非常感谢各位关注!!!!!!!