This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

能否给个TMS320C6416和TMS320C6747的对比表?原来用的TMS320C6416,现在想换TMS320C6747 或TMS320C6747

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6747, TMS320C6748, TMS320C6416

我是用于图像处理方面,

看到TMS320C6416、TMS320C6747(TMS320C6748)的主频、指令集长度都不同,感觉不太好比较,能否给个46系列和67系列的对比表?

  • 你好,

    这两款芯片主要是内核不一样, C6416是C64x内核, C6747是C674x+内核, C674x+内核同时具备c64x+和C67x+核的特点, 看一下下面的jpg.
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:C674xCore.JPG

    这些核的代码是兼容的:C64x -> C64x+ -> C674x -> C66x

    C64x核和C64x+内核的移植, 可以参考下面的文档.
    http://www.ti.com/lit/an/spraa84a/spraa84a.pdf

  • 您好,我想明确的是:

    同样的图像处理代码,在TMS320C6747 上运行会 比 TMS320C6416 快多少?还是差不多?

  • 如果CPU速度配成一样, 同样的图像处理代码速度一样.

  • 因为涉及内容比较多,还没有完整的看datasheet,

    但我看到 TMS320C6416的时钟频率是 500  600  700 MHZ,而TMS320C6747的时钟频率是375  /456MHZ,6747的速度比6416还要慢,但 是不是有倍频的情况存在,

    这两种DSP的cpu 的最高运算速度 是 相同的 ?

    还是 相同的代码,TMS320C6747比TMS320C6416 还要慢?

  • 就是想知道,TMS320C6747和TMS320C6416都配置为在最高速度运行,同样代码  哪个运算速度快,不会新出的TMS320C6747 比TMS320C6416 还慢吧?

  • 要看你怎么比较了, 新出的芯片不一定比旧的速度快, 两个是不同的系列, 应用场合也不同.

    c6747最高主频没有C6416快, 如果都跑在各自的最高主频, 那相同的代码C6416要快

    如果跑在相同的主频, 这个可以通过PLL配置, 如c6747, c6416都跑在300MHz, 那相同的代码速度一样快.

    DSP可以降频使用, 但不能超频使用, 也就是c6747是没法跑到c6416的最高主频的.

    是否要改用c6747还是要看你的产品要求, 如对CPU主频, 外设接口等要求.

     

  • 通过贵公司的回复,我感觉TMS320C6416 在有的应用上还是不能被新生产的片子代替的,

    想问一下 TMS320C6416是不是 还在量产,是否 能比较 快的买到芯片?

  • c6416目前器件状态还是"Active", 表示还在量产, 如果变成"NRND" 不推荐在新设计中使用的话, 这款芯片预计在1~2年内会停产, 这时你需要考虑更换芯片.

    芯片购买的话, 你可以联系TI的授权代理商看他们是否有现货. 
     www.ti.com.cn/home_b_dist