我是用于图像处理方面,
看到TMS320C6416、TMS320C6747(TMS320C6748)的主频、指令集长度都不同,感觉不太好比较,能否给个46系列和67系列的对比表?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是用于图像处理方面,
看到TMS320C6416、TMS320C6747(TMS320C6748)的主频、指令集长度都不同,感觉不太好比较,能否给个46系列和67系列的对比表?
你好,
这两款芯片主要是内核不一样, C6416是C64x内核, C6747是C674x+内核, C674x+内核同时具备c64x+和C67x+核的特点, 看一下下面的jpg.
http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:C674xCore.JPG
这些核的代码是兼容的:C64x -> C64x+ -> C674x -> C66x
C64x核和C64x+内核的移植, 可以参考下面的文档.
http://www.ti.com/lit/an/spraa84a/spraa84a.pdf
要看你怎么比较了, 新出的芯片不一定比旧的速度快, 两个是不同的系列, 应用场合也不同.
c6747最高主频没有C6416快, 如果都跑在各自的最高主频, 那相同的代码C6416要快
如果跑在相同的主频, 这个可以通过PLL配置, 如c6747, c6416都跑在300MHz, 那相同的代码速度一样快.
DSP可以降频使用, 但不能超频使用, 也就是c6747是没法跑到c6416的最高主频的.
是否要改用c6747还是要看你的产品要求, 如对CPU主频, 外设接口等要求.
c6416目前器件状态还是"Active", 表示还在量产, 如果变成"NRND" 不推荐在新设计中使用的话, 这款芯片预计在1~2年内会停产, 这时你需要考虑更换芯片.
芯片购买的话, 你可以联系TI的授权代理商看他们是否有现货.
www.ti.com.cn/home_b_dist