This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM368 的PRTCSS问题



HI你好。

DM368的板子,由于板子尺寸很小,手里的DEMO板设计是将PWCTRIO0到PWCTRIO6共7个信号分别通过7个10K各自下拉到地,未使用PRTCSS功能,由于现在空间小,我是否可以将这7个PIN连接到一个下拉电阻,然后下拉到地呢?或者,是否可以将PWCTRIO1和6同时通过一个电阻下拉,同理 PWCTRIO0和4,PWCTRIO3和5。

此外,我的是8层板,其他层走线紧张,我将JTAG,I2C和RESET信号走在了VCC5电源层(还有个VCC4是电源层,且VCC5层就一个电源区域,大部分空间是空着的),是否可行?板子叠层是top1,gnd2,l3,vcc4,vcc5,l6,gnd7,bot8.

以上我都仔细阅读了相关手册资料,未见到说明。请给出直接答复,不胜感激。

谢谢。

  • 这与IO口的设计结构有关系,我不能确定。

    我的建议是,最快的办法就是你在DEMO板上直接拆电阻改电路进行实验,以结果为准(一定要量电平!前后做对比。不要说板子能跑就好)估计花不了你半个小时

    8层板子很华丽了,为什么还走不通? 我还是会先建议你优化一下布局布线。    实在不行,就尽量避免跨区域走线吧。VCC5是走了DDR电源吗