HI你好。
DM368的板子,由于板子尺寸很小,手里的DEMO板设计是将PWCTRIO0到PWCTRIO6共7个信号分别通过7个10K各自下拉到地,未使用PRTCSS功能,由于现在空间小,我是否可以将这7个PIN连接到一个下拉电阻,然后下拉到地呢?或者,是否可以将PWCTRIO1和6同时通过一个电阻下拉,同理 PWCTRIO0和4,PWCTRIO3和5。
此外,我的是8层板,其他层走线紧张,我将JTAG,I2C和RESET信号走在了VCC5电源层(还有个VCC4是电源层,且VCC5层就一个电源区域,大部分空间是空着的),是否可行?板子叠层是top1,gnd2,l3,vcc4,vcc5,l6,gnd7,bot8.
以上我都仔细阅读了相关手册资料,未见到说明。请给出直接答复,不胜感激。
谢谢。