MCBSP配置成SPI主模式和2个SPI从设备通信,这2个设备的CLK、MISO、MOSI姐一起,使用FXS引脚和一个GPIO作为片选,操作GPIO控制的片选时,需要把FXS配置成GPIO模式,将其拉高,将控制片选的GPIO拉低,这样来选中另一个设备,请问当FXS配成GPIO模式时,其他引脚也被配置成GPIO了,
此时进行SPI通信时,需要自己将CLK、
MISO、MOSI模拟出SPI的时序吗?
还是有什么其他方式能够将FXS单独配置成GPIO模式呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MCBSP配置成SPI主模式和2个SPI从设备通信,这2个设备的CLK、MISO、MOSI姐一起,使用FXS引脚和一个GPIO作为片选,操作GPIO控制的片选时,需要把FXS配置成GPIO模式,将其拉高,将控制片选的GPIO拉低,这样来选中另一个设备,请问当FXS配成GPIO模式时,其他引脚也被配置成GPIO了,
此时进行SPI通信时,需要自己将CLK、
MISO、MOSI模拟出SPI的时序吗?
还是有什么其他方式能够将FXS单独配置成GPIO模式呢?
C6748性价比更好,C6748上有多片选的SPI接口,可以直接接多个slave。 我们没有用GPIO模拟SPI时序的示例可供参考,您可以参考一下下面用GPIO模拟UART口看是否有帮助。
https://www.ti.com/lit/an/spra633c/spra633c.pdf