您好,最近在重新尝试使用OMAP138,之前成功过。但换了DDR2和NAND FLASH后出现了无法解决的问题:
1、通过烧写器测试过DDR2配置是正确的,且能正常跑程序;但在CCS中跑bootloader测试NAND FLASH,爆出Invalid magic number in boot image错误,然后通过查找一下资料,找到这个magic number是烧写时用到的,于是去尝试直接烧写,但遇到了卡死在Waiting for SFT on the OMAP-138..请问这该怎么解决?
2、查看烧写指导pdf时,看见提到使用UartHost.exe 来加载运行测试程序,检测DDR,flash 等,请问这些测试程序是在哪边?具体如何来使用UartHost.exe来去检测?