您好:
我使用dm8168 的link库,构建了link链如下:HostBitOut >> VideoBitIn >> dec(bits) >> VideoOut >> VpssIn >> swms >> disp.
swms 使用 SYSTEM_SW_MS_SC_INST_SC5.
但是System_linkCreate 创建swms时,提示:
[m3vpss ] AVSYNC:WallTime IGNORE Unexpected Discontinuity.PrevTs[31341]/CurTs[167356]
[m3vpss ] AVSYNC:WallTime IGNORE Unexpected Discontinuity.PrevTs[167356]/CurTs[197719]
[m3vpss ] 197720: Assertion @ Line: 2129 in links_m3vpss/swMs/swMsLink_drv.c: pDrvObj->fvidHandle != NULL : failed !!!
有人能告诉我是否有参数设置失败?或者造成这种输出的原因有哪几类?谢谢.