TI工程师,
你们。
我想做一个平台,连接3个视频摄像头,清晰度为D1,然后通过网络实时传输视频流到服务器。
请问DM368能做到吗?
如果可以的话,能不能支持到D3或2个D1,1个D3?或者你能提供一个最佳的方案吗?价廉物美的方案。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师,
你们。
我想做一个平台,连接3个视频摄像头,清晰度为D1,然后通过网络实时传输视频流到服务器。
请问DM368能做到吗?
如果可以的话,能不能支持到D3或2个D1,1个D3?或者你能提供一个最佳的方案吗?价廉物美的方案。
谢谢。
Eason Wang,
谢谢。那请问2路D1,1路D2,DM368能支持吗?
请问在DM368的datasheet,看哪里参数能够看出这个DM368能支持几路,某种清晰度的视频?100M的网口应该是没问题的吧,对于3路D1,D2,D3之类的视频流?
谢谢。
Eason Wang,
你好。谢谢你快速的回复。
我的应用是远程视频监控,目前是需要它控制2路D1摄像头信号,和1路VGA信号(这路信号希望能比D1清晰一些)。
为了产品为以后的兼容性,又希望他的编码能力能更高一些。但是又担心成本,所以很矛盾。
你所说的:1080p25+D1的编码能力,是不是指1路1080P25FPS,和1路D1?
这样算的:1080P=1920*1080,而D1=720X480,那是不是说可以做到6路D1?
720P: 1280X72,这样可以做到2.25路720P。
这样算再来,可以做到1路720P+3路D1。
我的算法对吗??
谢谢。
你做的产品是给日本用的么,D12345很累的,好像没人这么叫吧。
除了D1,别的一般都还是叫1080p 720p之类……
2路720P+1路D1做不了,你到哪里找这样的前端输入啊
Eason,
不好意思,我以前没有做过视频这块。
这样说好了,如果我要2路D1,另外1路DM368最佳能做到多少?720P?1080i?或480P?
还要考虑网络的实时传输能力的。
谢谢。