最近使用AM335X的评估板,如何测试OTG的功能,Linux内核已经配好USB的配置,如果我将U盘接到OTG模式下的U口,系统能自动识别出U盘吗?如果我将OTG模式下的USB插入PC机,PC能认为是从机吗?
对于OTG的开发流程,使用方法,不清楚,请各位指点下。
我先在就想实现OTG模式下能自动识别U盘,请各位指点下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你首先需要搞定的是用一根正确的OTG线,对于接U 盘,其USB线的ID脚应该拉到地,淘宝上有这样的线卖
USB线分A型和B型,区别在与pin4脚,即ID脚
A型线与地相连,B型线不接地(悬空)
ID脚在OTG中才使用,系统控制器会判断ID 脚的电平判断是什么样的设备插入,如果是高电平,则是B 接头插入,此时系统就做主模式(master mode)
如果ID 为低,则是A 接口插入,然后系统就会使用HNP 对话协议来决定哪个做Master,哪个做Slave。
你好!请问是否按如下步骤配置linux,并重新编译,同时是否insmod 对应的module
http://processors.wiki.ti.com/index.php/UsbgeneralpageLinux-v3p1#Driver_configuration