Part Number: TMS320C6748
仿真器调试时运行debug后立刻死机,报Break at address "0x713d4e" with no debug information available, or outside of program code.但现实调试还在running,下图是手动停止后的状态。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320C6748
仿真器调试时运行debug后立刻死机,报Break at address "0x713d4e" with no debug information available, or outside of program code.但现实调试还在running,下图是手动停止后的状态。

load .out文件没有问题是吗?全速运行就会死机?是运行所有程序都会出现这样的情况吗?
因为有很少的时候会成功运行到main,但大部分时候都是开始debug后下载out文件没法自动运行到main
是这里没有配置好吗?
自己编写一个简单的工程也是这样?
板子上之前有没有烧写过程序?把程序擦除再试一下看看。
请问CCS是如何实现通过gel文件给DSP发指令,以及控制loadprogram、控制PC指针指向哪里的?或者可以在哪个文件查看到?谢谢
这个是ccs内部的机制我没看到有相关资料的说明,但是通常ccs调试不需要客户去指定的,一般来说在auto run选项中配置一下就可以了,我认为应该是其他原因导致的。