仿真器调试时运行debug后立刻死机,报Break at address "0x713d4e" with no debug information available, or outside of program code.但现实调试还在running,下图是手动停止后的状态。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
仿真器调试时运行debug后立刻死机,报Break at address "0x713d4e" with no debug information available, or outside of program code.但现实调试还在running,下图是手动停止后的状态。
load .out文件没有问题是吗?全速运行就会死机?是运行所有程序都会出现这样的情况吗?
因为有很少的时候会成功运行到main,但大部分时候都是开始debug后下载out文件没法自动运行到main
是这里没有配置好吗?
自己编写一个简单的工程也是这样?
板子上之前有没有烧写过程序?把程序擦除再试一下看看。
请问CCS是如何实现通过gel文件给DSP发指令,以及控制loadprogram、控制PC指针指向哪里的?或者可以在哪个文件查看到?谢谢
这个是ccs内部的机制我没看到有相关资料的说明,但是通常ccs调试不需要客户去指定的,一般来说在auto run选项中配置一下就可以了,我认为应该是其他原因导致的。