Part Number: TDA4VM
Hi @Zhang, Semon
现象:按照demo配置了以太网驱动,然后周期发送以太网报文,但是触发了78次发送中断后,不在触发中断,再继续发送报文时,不能回收buffer,导致后续发送失败。
以下是测试代码,周期发送报文。配置文件同demo中的配置一样。
uint8 ArpData_VLAN3[32] =
{
0x00,0x03,0x08,06,0x00, 0x01, 0x08, 0x00, 0x06, 0x04, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x19, 0x00, 0x00, 0x01,
0xa9, 0xfe, 0xfe, 0xab, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa9, 0xfe, 0xab, 0xa8
};
uint8 MacDestUncastAddress[8] = {0xaa, 0xbb, 0xcc, 0xdd, 0xee, 0x06};
uint8 *TmpBuffPtr;
void Tx_EthFrame_VLAN3(void)
{
boolean Txstatus=0;
uint16 Tmp_Txlenghth1 = 32;
Global_TempUSage[1] = Eth_ProvideTxBuffer(0, 0, &TmpBuffIdx, &TmpBuffPtr, &Tmp_Txlenghth1);
ArpData[15] = gCnt++;
if(TmpBuffPtr != NULL_PTR)
{
TxBufferFill(TmpBuffPtr, Tmp_Txlenghth1, ArpData_VLAN3);
EthDemoRetVal[1] = Eth_Transmit(0, TmpBuffIdx, ETH_VLAN_PROTOCOL, Txstatus, Tmp_Txlenghth1, &MacDestUncastAddress[0]);
}
else
EthDemoRetVal[1] = 1;
}