Part Number: AM5728
HI
采用控制器AM5728,接入HDMI接口,连接屏幕,屏幕只显示如图所示,电路图如图所示,通过串口查看SGX544一直处于初始化状态直到失败。请问是哪里出了问题,请帮忙分析解答下。谢谢


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您的第三张图片没有上传成功,您发帖时请按照这个方式上传图片:点击插入-图像/视频/文件-上传
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这款芯片,稍后会为您解答。
谢谢您的回复,屏幕可以正常显示文本没有问题,但是显示图片就会出错,出错如下,请帮忙分析下原因,是哪里出了问题呢?
am57xx-evm login: [ 34.327750] omap_l3_noc 44000000.ocp: L3
application error: target 5 mod:1 (unclearable)
[ 34.335907] omap_l3_noc 44000000.ocp: L3 debug error: target 5 mod:1
(unclearable)
[ 34.540907] PVR_K:(Error): SGXOSTimer() detected SGX lockup (0x2d03
tasks)
[ 34.547822] PVR_K: HWRecoveryResetSGX: SGX Hardware Recovery
triggered
[ 34.554838] PVR_K: SGX debug (SGX_DDK_Linux_XOrg sgxddk
1.17@4948957)
[ 34.561516] PVR_K:(Error): SGX Register Base Address (Linear):
0x02134669
[ 34.568515] PVR_K:(Error): SGX Register Base Address (Physical):
0x56000000
[ 34.575950] PVR_K: Running SGXREG Debug Scripts:
[ 34.580594] PVR_K: (HYD)
[ 34.583147] PVR_K: (SGXREG) 0x00004000 : 0x00000001
[ 34.588149] PVR_K: (SGXREG) 0x00004004 : 0x0000000A
[ 34.593144] PVR_K: (SGXREG) 0x00004008 : 0x0000000F
[ 34.598136] PVR_K: (SGXREG) 0x00004024 : 0x00000005
[ 34.603130] PVR_K: (SGXREG) 0x00004118 : 0x00000008
[ 34.608122] PVR_K: (SGXREG) 0x0000412C : 0x20000000
[ 34.613116] PVR_K: (SGXREG) 0x00004404 : 0x00000000
[ 34.618109] PVR_K: (SGXREG) 0x00004C04 : 0x00080000
[ 34.623102] PVR_K: (SGXREG) 0x00004C08 : 0x00000000
[ 34.628095] PVR_K: (SGXREG) 0x00004C74 : 0x00000000
[ 34.633089] PVR_K: (SGXREG) 0x00004C78 : 0x00000000
[ 34.638080] PVR_K: (SGXREG) 0x00004CA8 : 0x00000008
[ 34.643073] PVR_K: (P0)
[ 34.645535] PVR_K: (SGXREG) 0x00008000 : 0x002AAAAA
[ 34.650526] PVR_K: (SGXREG) 0x00008004 : 0x0A8A8AAA
[ 34.655520] PVR_K: (SGXREG) 0x00008008 : 0x0103BB87
[ 34.660512] PVR_K: (SGXREG) 0x00008118 : 0x000000A8
[ 34.665504] PVR_K: (SGXREG) 0x0000812C : 0x24142600
[ 34.670496] PVR_K: (SGXREG) 0x000084E4 : 0x00000008
[ 34.675489] PVR_K: (SGXREG) 0x00008658 : 0x00000000
[ 34.680481] PVR_K: (SGXREG) 0x00008A74 : 0x0E208200
[ 34.685511] PVR_K: (SGXREG) 0x00008BA4 : 0x00000001
[ 34.690503] PVR_K: (SGXREG) 0x00008C04 : 0x00080000
[ 34.695497] PVR_K: (SGXREG) 0x00008C08 : 0x00000000
[ 34.700488] PVR_K: (SGXREG) 0x00008C74 : 0x00000000
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,由于问题比较复杂,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。
在没有 HDMI 显示器(也就是任何其他显示器)的情况下,请问是否会出现问题?
请您注意,我们不再支持 SGX GPU 驱动程序问题。但是请让我们查看这个问题是否 由GPU 驱动程序引起,或者驱动程序故障是否是另一个问题的表现。
已为您催过TI技术工程师,您可以访问对应的英文论坛帖子了解进展(+) AM5728: SGX544’s initialization failed - Processors forum - Processors - TI E2E support forums
看到您分享了一个电路图。这是定制板(custom board)吗?还是 TI EVM?
我已要求我们的 HW 团队迅速查验您共享的原理图。
同时,您屏幕上显示的文本表明它应该可以正常工作。
您能分享完整的boot log和失败log吗?