This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM6442: 关于UDMA无法触发中断问题

Part Number: AM6442

目前在AM64XEVM板卡运行mcu_plus_sdk_am64x_08_04_00_17提供的enet_lwip_icssg用例时, UDMA无法触发中断, 网卡收包完全依赖timer触发, 请问如何解决? 我使用测试方法是通过在中断处理函数中添加标志位, 以及修改timer的触发时间,来确定中断没是否触发.

  • 感谢您对TI产品的关注!已为您咨询TI资深工程师,一旦得到回复会立即回复给您。

  • 我在“C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_04_00_17”安装了“mcu_plus_sdk_am64x_08_04_00_17”

    在“C:\ti\ccs1200”安装了 CCS12

    导入“C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_04_00_17\examples\networking\lwip\enet_lwip_icssg\am64x-evm\r5fss0-0_freertos\ti-arm-clang”

    使用 SBL NULL 配置电路板。

    构建并加载应用程序,我得到了一下日志。请问我们的设置相同还是我与您的设置不同呢?

    =====================================================================

    Starting NULL Bootloader ...

    DMSC Firmware Version 8.4.7--v08.04.07 (Jolly Jellyfi
    DMSC Firmware revision 0x8
    DMSC ABI revision 3.1

    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-0 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-1 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU m4f0-0 is initialized to 400000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU a530-0 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU a530-1 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-0 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-1 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runSelfCpu:217: All done, reseting self ...

    ==========================
    ENET LWIP App
    ==========================
    Enabling clocks!
    Mdio_open: MDIO Manual_Mode enabled
    EnetPhy_bindDriver: PHY 15: OUI:080028 Model:0f Ver:01 <-> 'dp83869' : OK
    PHY 3 is alive
    PHY 15 is alive
    Starting lwIP, local interface IP is dhcp-enabled
    Host MAC address: 70:ff:76:1e:9c:a8
    [LWIPIF_LWIP] Enet has been started successfully
    [LWIPIF_LWIP] NETIF INIT SUCCESS
    status_callback==UP, local interface IP is 0.0.0.0
    UDP server listening on port 5001
    Icssg_handleLinkUp: icssg1-1: Port 1: Link up: 1-Gbps Full-Duplex
    link_callback==UP
    5.147s : CPU load = 2.50 %
    10.147s : CPU load = 2.11 %
    15.147s : CPU load = 2.10 %
    20.147s : CPU load = 2.10 %
    25.147s : CPU load = 2.10 %
    30.147s : CPU load = 2.10 %
    35.147s : CPU load = 2.11 %
    40.147s : CPU load = 2.11 %
    45.147s : CPU load = 2.10 %
    50.147s : CPU load = 2.10 %
    55.147s : CPU load = 2.10 %
    60.147s : CPU load = 2.10 %
    65.147s : CPU load = 2.10 %
    70.147s : CPU load = 2.11 %
    75.147s : CPU load = 2.11 %
    80.147s : CPU load = 2.11 %
    85.147s : CPU load = 2.10 %
    90.147s : CPU load = 2.10 %
    95.147s : CPU load = 2.10 %
    100.147s : CPU load = 2.10 %
    105.147s : CPU load = 2.10 %
    110.147s : CPU load = 2.10 %
    115.147s : CPU load = 2.10 %
    120.147s : CPU load = 2. 9 %
    125.147s : CPU load = 2.10 %
    130.147s : CPU load = 2.11 %
    135.147s : CPU load = 2.10 %
    140.147s : CPU load = 2.10 %
    145.147s : CPU load = 2.11 %
    150.147s : CPU load = 2.11 %
    155.147s : CPU load = 2.11 %
    160.147s : CPU load = 2.11 %
    165.147s : CPU load = 2.10 %
    170.147s : CPU load = 2.11 %
    175.147s : CPU load = 2.11 %
    180.147s : CPU load = 2.11 %
    185.147s : CPU load = 2.11 %
    190.147s : CPU load = 2.11 %
    195.147s : CPU load = 2.10 %
    200.147s : CPU load = 2.10 %
    205.147s : CPU load = 2.10 %
    210.147s : CPU load = 2.10 %
    215.147s : CPU load = 2.10 %
    220.147s : CPU load = 2.11 %
    225.147s : CPU load = 2.11 %
    230.147s : CPU load = 2.10 %
    235.147s : CPU load = 2.10 %
    240.147s : CPU load = 2.10 %
    245.147s : CPU load = 2.10 %
    status_callback==UP, local interface IP is 169.254.169.156
    250.147s : CPU load = 2.13 %
    255.147s : CPU load = 2.11 %
    260.147s : CPU load = 2.10 %

    =====================================================================

  • 已将您的疑问转达给了TI工程师

    请问我们的设置相同还是我与您的设置不同呢?

    请问您的情况和工程师得出的结果相符吗?有没有不同之处呢?

  • tarting NULL Bootloader ... 
    
    DMSC Firmware Version 8.4.7--v08.04.07 (Jolly Jellyfi
    DMSC Firmware revision 0x8
    DMSC ABI revision 3.1
    
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-0  is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-1 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU m4f0-0 is initialized to 400000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU a530-0 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU a530-1 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-0 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-1 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runSelfCpu:217: All done, reseting self ...
    
    ==========================
          ENET LWIP App       
    ==========================
    Enabling clocks!
    Mdio_open:282 
    EnetPhy_bindDriver:1718 
    PHY 3 is alive
    PHY 15 is alive
    Starting lwIP, local interface IP is dhcp-enabled
    Host MAC address: 70:ff:76:1e:2a:d9
    [LWIPIF_LWIP] Enet has been started successfully
    [LWIPIF_LWIP] NETIF INIT SUCCESS
    status_callback==UP, local interface IP is 0.0.0.0
    UDP server listening on port 5001
          5.135s : CPU load =   1.17 %
         10.135s : CPU load =   0.58 %
         15.135s : CPU load =   0.48 %
         20.135s : CPU load =   0.59 %
         25.135s : CPU load =   0.49 %
         30.135s : CPU load =   0.58 %
         35.135s : CPU load =   0.59 %
         40.135s : CPU load =   0.48 %
    Icssg_handleLinkUp:2495 
    link_callback==UP
    status_callback==UP, local interface IP is 192.168.18.125
         45.135s : CPU load =   0.63 %
         50.135s : CPU load =   1.34 %
         55.135s : CPU load =   1.66 %
    IPERF report: type=0, remote: 192.168.18.32:10730, total bytes: 1048600, duration in ms: 9200, kbits/s: 904

    你好, 上述是我使用 SBL NULL 配置的打印信息,并无明显区别. 下方的iperf测速结果是由于延长定时器触发间隔导致的.在测试过程中, 发现其收发包过程中, 函数Lwip2Enet_rxPacketTask中的 rxPacketSemObj 完全依赖于Lwip2Enet_timerCb进行V操作, 而Lwip2Enet_notifyRxPackets则完全没有被调用, 同时通过打印寄存器, 发现Interrupt Aggregator与GICSS0_SPI对应的寄存器已使能,但并未触发中断

  • 请问您是使用 java 脚本或 SBL 来初始化电路板的吗?

  • javascript脚本和烧写SBL启动都试过, 测试的最终结果是一样的

  • 请问您可以分享测试代码吗?工程师想在自己的设备上运行一下以便找出问题

  • 使用 Lwip2Enet_timerCb 而不是 UDMA 中断来接收数据包是因为中断聚合器不支持中断步调(interrupt pacing),如果更改此逻辑,性能则会下降,虽然功能应该不会受到影响。

  • 您好, 我使用的代码是mcu_plus_sdk_am64x_08_04_00_17\examples\networking\lwip\enet_lwip_icssg 路径下的例程, 如果需要测试代码, 最简单的修改方式可以将source\networking\enet\core\lwipif\src\V1\lwip2enet.c路径下的Lwip2Enet_createTimer函数(1474行), 对clkPrms.timeout与clkPrms.period

    进行如下改动, 并重新编译, 现象是使用iperf进行测试时, 性能大幅下降.

    static void Lwip2Enet_createTimer(Lwip2Enet_Handle hLwip2Enet)
    {
        ClockP_Params clkPrms;
        int32_t status;
    
        ClockP_Params_init(&clkPrms);
        clkPrms.start  = true;
        clkPrms.timeout = 100/* ClockP_usecToTicks(hLwip2Enet->appInfo.timerPeriodUs) */;
        clkPrms.period = 100/* ClockP_usecToTicks(hLwip2Enet->appInfo.timerPeriodUs) */;
        clkPrms.callback = &Lwip2Enet_timerCb;
        clkPrms.args = hLwip2Enet;
    
        status =  ClockP_construct(&hLwip2Enet->pacingClkObj, &clkPrms);
        Lwip2Enet_assert(status == SystemP_SUCCESS);
    }

  • 对于 AM64x (UDMA),我们支持 SW 中断中断调步。

    但是,我们不支持混合(软件定时器 + 硬件定时器)。

  • 请问就enet_lwip_icssg这个例程而言,应该如何修改才能使其支持udma的硬件中断呢? 例程中使用软件定时器是自带的,并非我人为添加

  • 已为您询问TI工程师,稍后给您回复

  • 请问您可以访问 bitbucket 吗?工程师可以用硬件中断代码指向分支。

  • 如果贵司搭建的bitbucket对外提供访问的话,我想我是可以访问到的。请问我该如何访问呢?或是直接提供仓库链接亦可

  • 您能否检查并确认以下功能:
    - Lwip2Enet_Handle Lwip2Enet_open(struct netif *netif)

    有
    - EnetDma_disableRxEvent(hLwip2Enet->rx[i].hFlow);
    和
    - EnetDma_enableRxEvent(hLwip2Enet->rx[i].hFlow);

    Tx 也有类似的。
    这些 API 用于启用或禁用硬件事件。

  • 您好, 通过修改LwipifEnetAppCb_getHandle函数,将其中rx/txInfo.disableEvent的赋值修改为false,并在Lwip2Enet_open中使能event后,中断已可正常触发,感谢。

  • 感谢您的分享!