This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教:C6678 1.25GHz下芯片温度是多少?



您好,

C6678 在1.25GHz主频下,功耗是13.999W,请问此时芯片温度是多少呢?

有没有相关的资料?

谢谢

  • CASPAR ZHANG:

    您好!

    www.ti.com/.../tms320c6678 里面有C6678 Power Consumption Model 工具。可以根据具体应用情况估算功耗。

  • Yu Liu

    您好,谢谢您的答复,

    您所说的资料我看过,现在想知道当8个核都跑起来的时候,芯片的温度大概是多少呢?

    有没有这方面的数据呢?

    谢谢

  • CASPAR ZHANG:

    明白你的问题了。试着回答一下。

    芯片实际会达到的温度和环境温度,散热器热阻(C6678是需要使用散热器的)和芯片功耗有关。

    13.999瓦是该工具打开时候的初始值,该工具当时的设置芯片壳温是85摄氏度。如果在工具初始值基础上修改温度为100度,功耗大约16瓦。

    如果你的计算是芯片壳温在85摄氏度时候的功耗,就意味这你的系统热设计不应该超过85摄氏度,否则需要调整工具中的温度重新计算功耗进行热设计。

    如果环境温度是30摄氏度,芯片功耗是14瓦,系统设计指标是最高85摄氏度,芯片表面到散热器(和安装有关,一般不大)加上散热器热阻应该是(85-30)/14=3.9C/W。设计中要留出充分的余量。需要散热器有不同风速下面的功耗温升曲线或热阻数据可以查。

    也可以利用热仿真工具进行更加精确的估计辅助热设计。

  • Yu Liu

    您好,谢谢您的答复。

    还有个问题需要请教一下:

    由于产品与热能有关,因此C6678本身产生的热能可能会对产品性能产生影响,

    因此希望当环境温度在60℃~70℃时,C6678加上散热器后的温度小于85℃。

    您前面提到“系统设计指标最高85摄氏度”“设置芯片壳温是85摄氏度”,所指的“85摄氏度”是加散热器还是不加散热器时的指标呢?

    谢谢

  • CASPAR ZHANG,

    壳温85摄氏度应该是使用散热器才能达到的,应该是你的热设计指标。环境60℃~70℃时,C6678加上散热器后的温度小于85℃,对散热器和风速要求会较高。这方面我也不是很清楚,可以联系散热器供应商。

  • Yu Liu

    您好,谢谢您的答复

    C6678与C6672是PIN TO PIN兼容的,C6672的功耗是C6678的一半,发热量肯定要比C6678少,但目前只有0℃~100℃的产品,如果C6678的发热问题不能很好解决的话,以后可以换到C6672平台上。

    请问C6672 , -40℃~100℃的产品大概什么时候会出来呢?

  • Hi

    请问6670有没有这样的工具呢?

    谢谢

    Nick

  • Nick Wang,

    您好!

    6670的工具在这里:C6670 Power Consumption Model