开发板:SEED-DEC6437
平台:CCS3.3
问题:在成功烧写flash之后(自启动),连接CCS一直失败
初次连接CCS报错如下:

单击YES之后显示如下:

问题详细描述:
我仿照SEED给led的boot程序,通过仿真器成功将vedio_vga程序烧写到开发板上,断开仿真器,重新上电后,得到从摄像机传输的图像带有很多条纹状重叠(vedio_vga程序若通过仿真器单独在板子上跑是没问题的),于是网上查了资料之后怀疑是二次boot程序有问题,然后修改了二次boot程序(请看附件,修改的地方都有注释),然后再重新烧写到开发板上,之后就出现了上边无法与CCS连接的问题。
个人怀疑是因为将二次boot程序修改成死循环了,导致二次boot之后就不能跳转到目标程序的起始地址,于是上电就自动循环运行该boot程序,导致CPU一直被占用,从而无法与CCS连接。。。。若是该原因,擦除flash应该就好了,但是不能与CCS连接的情况下如何擦除呢?如果不是这个原因,又是为什么呢?
请专家赐教啊,折腾好久了,万分感激!