This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bootloader之后CCS无法连接?



开发板:SEED-DEC6437

平台:CCS3.3

问题:在成功烧写flash之后(自启动),连接CCS一直失败

 初次连接CCS报错如下:

单击YES之后显示如下:

 

问题详细描述:

         我仿照SEED给led的boot程序,通过仿真器成功将vedio_vga程序烧写到开发板上,断开仿真器,重新上电后,得到从摄像机传输的图像带有很多条纹状重叠(vedio_vga程序若通过仿真器单独在板子上跑是没问题的),于是网上查了资料之后怀疑是二次boot程序有问题,然后修改了二次boot程序(请看附件,修改的地方都有注释),然后再重新烧写到开发板上,之后就出现了上边无法与CCS连接的问题。

         个人怀疑是因为将二次boot程序修改成死循环了,导致二次boot之后就不能跳转到目标程序的起始地址,于是上电就自动循环运行该boot程序,导致CPU一直被占用,从而无法与CCS连接。。。。若是该原因,擦除flash应该就好了,但是不能与CCS连接的情况下如何擦除呢?如果不是这个原因,又是为什么呢?

        请专家赐教啊,折腾好久了,万分感激!

boot.asm
  • 建议采用硬复位DSP试下。

  • Alan您好,

    请根据bootloader document 进行代码check,一步步比对核实一下。我们也在核实一下。谢谢。

  • 恩,我查看官方资料也说硬件复位再连接,可是仍然不管用,谢谢你。

  • 我check过了,按照我修改的程序是会导致程序不能跳转到0x42000000的,我想知道之前有出现过类似问题吗?或者我将工程发送给您,您在开发板上边试试?

  • 0x42000400 是落在:

    40000000 4FFFFFFF 256M HyperLink data 空间

  • DM6437内存映射中0x42000000-0x42FFFFFF 16M是EMIFA data CS2的空间,因为合众达这个开发板的boot mode是EMIFA ROM FASTBOOTwithout AIS模式,所以上电后会从0x42000000处连接flash,这里是没有问题的,原来的程序就是这个入口地址,我并没有修改,谢谢你~

  • 你意思是单步跟踪后,程序不能跳转到0x42000000?你能不能先把code section放到片内空间,调试成功后,再放到片外空间后?

    建议供参考

  • Thomas Yang:

          你好,不是单步跟踪看到程序跳转到0x42000400,而是SEED-DEC6437的启动模式就是这样的,整个过程其实是这样的,开发板上电之后就自动执行板子内嵌的一次bootloader程序,将0x42000000-0x42000400处(共1kb,就是我附件中给的boot.asm)的代码搬移到片内RAM中,然后再执行该1KB的程序(boot.asm),我把它命名为二次bootloader,作用就是将余下真正的目标程序代码搬移到片内RAM中,搬移完毕之后就跳转到目标程序的起始地址(对应于0x42000400)开始执行目标程序。

      现在的问题就是我写的二次搬移程序boot.asm错误的写成了死循环,导致程序最终无法跳转到目标程序的起始地址,就是不能从boot.asm中跳转出来,致使CPU一直被占用,无法与CCS连接,不能连接CCS基本上什么操作都做不了了,我猜想能否通过什么办法(不用连接CCS,比如串口)擦除flash空间(就是擦除boot.asm这个程序),让CPU不被占用??

       谢谢你一直以来的解答。

  • 你好

    现在明白你的意思了,如果SEED的开发板有拨码开关支持no boot的话, 建议配置成no boot 模式。或者自己跳线试试

  • 哈哈,我今天解决问题了,之前我也想过将配置改成no boot模式,但是SEED没有提供拨码开关之类的,我查电路原理图发现它的启动模式直接硬件上固定了,跟SEED技术员沟通后得知,一般情况下手动复位的话会有一个boot停止的空隙时间,可以连接上CCS,可是我复位也没有用,于是我转向查找CCS的问题,在安装了CCS3.3升级版补丁之后问题就解决了,复位一下就连接成功了!纠结了半个月的事情可算解决了,小小激动了一把,现在想想Thomas Yang是第一个提出采用硬件复位的,但是我没有往下深入研究,总之谢谢各位的热心解答。

  • Alan Zhang

    很高兴看到你的问题能得到解决,谢谢你的分享:)