我想用 DM365 300Mhz 跑1080P的图像, 有点问题., 发现capture是30fps, 编码是22fps左右.
现在发现出来的图像有时候 会跳帧, 请问我改改动什么.
我看了cpu使用率, 60%. 不到.
我修改了
#define AVSERVER_MAX_FRAMERATE (19) //change by de 30
但是 ENCODE0 | 43.63 | 22.92 | 19067 | 437 | 仍然是22.9fps, 图像有丢帧
请问问题在于前端capture 的30fps太高 还是264编码模块出现困难呢?