This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

host descriptor 长度问题

qmss发送数据,使用host descriptor类型。

第一个descriptor使用packet类型,后边跟随的都是buffer类型。

1、第一个packet descriptor的packet length参数是否是本次发送的packet 和buffer descriptor所有数据指针的总长?一次发送所有数据总长是否不能超过4M?

2、packet 和buffer descriptor中的参数 buffer N length是这个descriptor的数据长度,这个参数使用22位,最大4M,是否packet和buffer类型的descriptor都可以使用4M的数据长度?

3、在buffer descriptor中的original buffer 0 pointer(或其他几个参数),是此条descriptor的参数,还是sop packet descriptor的这些参数?

不知道问题说清楚没,关键是对于手册中这几个参数使用存有疑问,对链接在一起的几个descriptor是否有总长限制有疑问,谢谢。

  • 关于这个 你可以尝试一下  我的理解是针对packet length的。

  • SOP中的packet length是链路上当前挂接所有buffer len的总和,每个descriptor上的buffer len是该描述符上挂接的有效长度;只有sop的packet length是左右描述符挂接数据总和,其他都是每个描述符独立的。