qmss发送数据,使用host descriptor类型。
第一个descriptor使用packet类型,后边跟随的都是buffer类型。
1、第一个packet descriptor的packet length参数是否是本次发送的packet 和buffer descriptor所有数据指针的总长?一次发送所有数据总长是否不能超过4M?
2、packet 和buffer descriptor中的参数 buffer N length是这个descriptor的数据长度,这个参数使用22位,最大4M,是否packet和buffer类型的descriptor都可以使用4M的数据长度?
3、在buffer descriptor中的original buffer 0 pointer(或其他几个参数),是此条descriptor的参数,还是sop packet descriptor的这些参数?
不知道问题说清楚没,关键是对于手册中这几个参数使用存有疑问,对链接在一起的几个descriptor是否有总长限制有疑问,谢谢。