This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我采用自己做的C6678板,可是在DDR3初始化后,STATUS寄存器的6:4的值为110,完全不知道该从什么地方调,请指教
Hi Fuhai,
Several sugestions:
1 对照文档sprabl2a检查DDR初始化流程是否正确。 或者,可参考下面这个链接中Brighton提供的memory test例程的代码
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/p/8288/98919.aspx#98919
2 对照PCB, 检查DDR leveling 的参数是否正确。 请使用最新的DDR leveling 参数计算表格(见附件)。
3 检查DSP的电源设计,特别是CVDD是否遵照硬件设计手册的smart reflex 设计 。 请注意,CVDD的初始电压是1.1v 而不是1V。
您好,我现在也遇到了和您一样的问题,DDR3的leveling不通过。
STATUS的6:4bit为111。
请问您当时是怎么解决的呢?打扰了~
你好,我也遇到了这个问题,初始化流程都是根据手册来的,配置也是使用TI的excel得到的,leveling是从PCB获得的,但是状态不对,和你的一样,请问怎么解决的,谢谢