This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DVSDK-demos_4_02_00_01运行在自己做的开发板上(开发板上的DSP芯片是DM368ZCE)的时候,编码后(720p)的帧率由30帧变为22帧,并且不能显示采集到的视频,请问是什么原因引起的?( 在DM368EVM上运行一切正常)。
kooking,您好:
按照您的指导我们进行了720p decode测试(测试时采用分量输出,但是只将Y信号与显示器相连),显示器显示内容为“不支持的模式 不支持该分辨率,请更改外部设备的分辨率”。22帧的时候,arm负载是百分之十几。
kooking,您好:
dm368evm评估板上外设的时钟是由cpld提供的,而我们自己做的开发板上外设的时钟由外部直接提供的(74.25),不知道是否跟此有关?
不排除这个影响,还有就是ubl在配置ppl1 ppl2时也比较重要,你仔细和这个对比一下,可能kernel中driver对HD部分也需要修改:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM36x_to_DM368_NAND_UBL_porting_guide
kooking,您好:
我与您给出的pll配置进行了一下对比,没有不同。
想问您一个decode端的问题:
1、要解码的视频文件是通过Loader_readData()函数读取的吗?
2、视频文件读取不应该是在loaderThrFxn线程中进行的吗?为什么在videoThrFxn线程中也调用了Loader_readData()函数?
能麻烦您帮忙介绍一下decoder端的数据流向吗?我现在看的有点混乱。
kooking,您好:
videoThrFxn读取数据所为何用啊?
在内核drivers/media/video/davinci/davinci_platform.c中将#define VENC_74_25MHZ (74250000)修改为#define VENC_74_25MHZ (75600000),问题依然存在。请问ubl中的pll配置需要修改吗?
kooking,您好:
非常感谢您的指导!
不好意思,我还有个问题想咨询您:请问dvsdk中内外部时钟选择是怎样实现的?我们想确定一下开发板是运行在外部时钟还是内部时钟。
kooking,您好:
非常感谢您对该问题的关注,目前问题已解决!
可我还有个问题想问您:
请问demo中编码端writer线程中往文件中写数据的时候buffer长度为什么是变化的?每次写的长度不是帧长吧?为什么呢?
kooking,您好:
非常感谢您对该问题的关注,目前问题已解决!
可我还有个问题想问您:
请问demo中编码端writer线程中往文件中写数据的时候buffer长度为什么是变化的?每次写的长度不是帧长吧?为什么呢?