This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DVSDK-demos_4_02_00_01运行在自己做的开发板上(开发板上的DSP芯片是DM368ZCE)的时候,编码后(720p)的帧率由30帧变为22帧,并且不能显示采集到的视频,请问是什么原因引起的?( 在DM368EVM上运行一切正常)。
kooking,您好;
首先感谢您对该问题的关注!硬件和原理图与dm368evm评估板上的基本一样。我的capture的display是由普通的液晶显示器进行显示的,分量显示。
kooking,您好:
按照您的指导我们进行了720p decode测试(测试时采用分量输出,但是只将Y信号与显示器相连),显示器显示内容为“不支持的模式 不支持该分辨率,请更改外部设备的分辨率”。22帧的时候,arm负载是百分之十几。
kooking,您好:
videoThrFxn读取数据所为何用啊?
在内核drivers/media/video/davinci/davinci_platform.c中将#define VENC_74_25MHZ (74250000)修改为#define VENC_74_25MHZ (75600000),问题依然存在。请问ubl中的pll配置需要修改吗?
kooking,您好:
非常感谢您的指导!
不好意思,我还有个问题想咨询您:请问dvsdk中内外部时钟选择是怎样实现的?我们想确定一下开发板是运行在外部时钟还是内部时钟。
kooking,您好:
非常感谢您对该问题的关注,目前问题已解决!
可我还有个问题想问您:
请问demo中编码端writer线程中往文件中写数据的时候buffer长度为什么是变化的?每次写的长度不是帧长吧?为什么呢?
kooking,您好:
非常感谢您对该问题的关注,目前问题已解决!
可我还有个问题想问您:
请问demo中编码端writer线程中往文件中写数据的时候buffer长度为什么是变化的?每次写的长度不是帧长吧?为什么呢?