This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6748 NAND BOOTLOAD问题

我把用 AISgen_d800k008生成的AIS文件, 烧入NAND,写入正确时, 正常启动.

但发现以下问题.

(1) NAND 第一页的数据, 出现 1~4 BIT的错误, 也能正常启动.

(2) 但 第二页开始,只要出现 1 BIT的错误, 就根本不启动.

请问这是什么原因?

是否要写一个带 ECC恢复功能的BOOTLOAD, 放在第一页, 让它LOAD以后的页?

请高手们指点!

  • C6748的bootloader带ECC及修复功能。请问你是如何测试的呢?人为修改导致错误?

  • 你好.

    这是个老问题.

    C6748的硬件bootloader, 正常启动时(300MHZ),没问题.

    速度提到456MHZ 时, ECC修复功能失效。

    只要NAND数据的 1 BIT 被改写, 就不起动.

    不知道 TI 解决没有? 

    (ECC区域和数据区域整块地烧, 就可以"人为地破坏1BIT")

  • YongGen,

    在PG2.1 and PG2.2的ROM bootloader中,page 0是好的,如果当page 1的错误超过4bit,或者ECC本身哪怕只有1bit错误时,就会Abort。

    如果page 1的数据的错误小于4bit,是可以纠正的。

    对于ROM bootloader来讲,错误的条件是:多于4bit的数据错误,或者有任何的ECC本身的错误。

     

  • 你说的对.

    CPU CLOCK = 300MHZ 时, 这些都没问题. 

    不过 CPU CLOCK = 456MHZ 时, ECC 修复功能失效.

  • Yongen,

    你是说同一颗芯片将频率配置到456MHz后,ECC修复功能就失效了吗?还是说某个版本后才有这个问题?

    或者说456MHz的芯片工作在300MHz或者375MHz时,也有这个问题,还是就没有问题了?

  • 将频率配置到456MHz后,ECC修复功能就失效.

    300MHz时正常.

    我买的几百个片都一样, LCDK6748也一样.