This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我把用 AISgen_d800k008生成的AIS文件, 烧入NAND,写入正确时, 正常启动.
但发现以下问题.
(1) NAND 第一页的数据, 出现 1~4 BIT的错误, 也能正常启动.
(2) 但 第二页开始,只要出现 1 BIT的错误, 就根本不启动.
请问这是什么原因?
是否要写一个带 ECC恢复功能的BOOTLOAD, 放在第一页, 让它LOAD以后的页?
请高手们指点!
YongGen,
在PG2.1 and PG2.2的ROM bootloader中,page 0是好的,如果当page 1的错误超过4bit,或者ECC本身哪怕只有1bit错误时,就会Abort。
如果page 1的数据的错误小于4bit,是可以纠正的。
对于ROM bootloader来讲,错误的条件是:多于4bit的数据错误,或者有任何的ECC本身的错误。
Yongen,
你是说同一颗芯片将频率配置到456MHz后,ECC修复功能就失效了吗?还是说某个版本后才有这个问题?
或者说456MHz的芯片工作在300MHz或者375MHz时,也有这个问题,还是就没有问题了?