This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cortex A8(panther board) uboot中如何进行LCD初始化,添加开机logo图片

Other Parts Discussed in Thread: AM3715, DM3730

各位好!我是初次接触uboot中的lcd驱动问题,目前对整个流程和如何根据手册配置寄存器都不太了解,看到论坛中有人说可以参考starterware中的lcd驱动,请教下具体参考哪些部分?我的lcd是信利的,它的一些参数需要添加吗? 如有了解的希望能够回复下,万分感谢!

  • panther board是什么平台??

    关于在u-boot 中添加LCD显示,可以自行google或百度,有很多这方面的资料。

     

  • 这个是部门现在用的一种板,具体我还不太了解,同事说是与beagle差不多。我从网上了解了些uboot中lcd驱动的资料,问题是我们现在的uboot代码中就没有初始化lcd的代码,开机时uboot阶段是黑屏的,所以想加入开机logo。我是想在 common/lcd.c 中加初始化的代码,可是确实不清楚需要添加的东西,包括怎么配置寄存器,spi等等。。所以想了解下starterware中的情况,看能否参考下。就是这两天才开始弄这个,安排又要这周完成。。

  • 没必要折腾u-boot加开机logo,u-boot开机运行时间比较短,可以把这个加到kernel里面,从内核加载开机logo要相对容易些

  • 感谢提供意见!这个可以和同事讨论下。主要我刚接触lcd驱动和uboot,让我这周解决uboot 加logo,着实有点压力。。。

  • 首先你要实现LCD的驱动,准备一个bmp图片,你要做的就是把这个图片放到LCD上。

  • 不一定所有的u-boot支持logo了,如果支持了,比较简单,比如:

    http://blog.csdn.net/voice_shen/article/details/6789424

    有些可能会有patch,还有些可能要自己添加lcd驱动之类,相对麻烦点。

    但内核应该是都支持的,如果需求不需要一上电就有logo,可以考虑修改内核:

    http://blog.csdn.net/dong_zhihong/article/details/8651119

  • 首先确认一下自己的uboot支不支持LCD驱动啊,不要一开始就去折腾LCD驱动

  • 感谢各位的回复!我问了TI和jorjin的工程师,他们说是目前这个平台uboot没有实现过LCD驱动,jorjin说是比较麻烦。。这个是AM3715项目的,目前uboot代码中对lcd的驱动也是什么都没有,有点难弄。。

  • panda board应该是omap4了。你可以去omap4那边去看看。

    另外,我建议不要在uboot中做,可以考虑在kernel起来后做,其实这个时间是很短的。

  • 你好  我最近也在做这块板子 dm3730的uboot的lcd驱动 如果方便的话可以加一下我QQ么 想请教一些关于这个的问题  谢谢 157734382

  • DM3730和OMAP4 AM335x在LCD控制器这块区别都比较大,倒是可以参考AM437x的starterware移植,请参考 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/74546.aspx 

  • 你好,我最近在做am335x开机时uboot显示logo的项目,我采用的uboot版本是2011.09(因为要保证项目的可持续性,必须要使用该版本的uboot,不能使用新版本)。

    我查阅了uboot-2011.09的代码,针对am335x平台的lcd驱动,在2011.09版本的uboot代码中好像并不支持。

    是不是先要在uboot-2011.09中移植关于am335x 的lcd驱动?那么我该采用什么方法实现呢?

    另外我也注意到在TI的2016.05版本uboot代码中,/drivers/video/下存在am335x-fb.c,请问这是am335x的lcd驱动代码吗?

    注:

    1)在uboot源码目录下drivers/video目录下看到了与显示相关的代码,在common目录下发现了lcd.c,跟lcd驱动相关的代码究竟是指drivers/video/下面 还是common/lcd.c,  他们分别表示什么?

    期望得到你的指导,谢谢!

  • 可以参考一下我之前发表的帖子

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/122028.aspx

  • 每个 LCD 的驱动器都是不一样的,所有 LCD 的初始化代码肯定也是不一样。 UBOOT 里面不会针对你的 LCD ,有初始化代码。你的 LCD 初始化代码,是你的供应商会给你的,你拿着 LCD 的初始化代码(一般为了方便操作,都会以 控制 IO 口的方式实现),先在系统上测试通过,再将代码移植到 uboot 里面,完成 LCD 的初始化。

  • 你好,首先谢谢你的回复。我看了你发表的AM335x 在Uboot增加自定义的命令控制LCD功能.pdf帖子,帖子的第四章节说明是在新版本的processor SDK v3.0中,而看评论使用的是uboot-2016.05,而我现在需要移植到uboot-2011.09上面。

    请问,除了按照帖子所说drivers/下添加lcd目录并做相应配置,针对uboot-2016.05,我还需要在uboot-2011.09上面新增有关于am335x平台的其他内容吗?

  • 首先确保lcd的drive在make的时候能编译进去,在uboot/board/ti/am335x/board.c里面调用LCD初始化和显示函数

  • 你用的U-boot是早期TSDK06的吧?

  • 你好,TSDK06里面uboot 版本是2013.01。

    我用的uboot版本是2011.09,与2013.01代码结构类似,但与目前新版本uboot代码结构又有许多不同。

  • 谢谢你的回复,我首先把lcd代码在编译uboot时候通过宏定义被编译进去。

    另外,能不能发一下 board/ti/am335x/board.c 呢? 在这里面应该是调用lcd驱动中的函数吧