This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不一定所有的u-boot支持logo了,如果支持了,比较简单,比如:
http://blog.csdn.net/voice_shen/article/details/6789424
有些可能会有patch,还有些可能要自己添加lcd驱动之类,相对麻烦点。
但内核应该是都支持的,如果需求不需要一上电就有logo,可以考虑修改内核:
panda board应该是omap4了。你可以去omap4那边去看看。
另外,我建议不要在uboot中做,可以考虑在kernel起来后做,其实这个时间是很短的。
你好 我最近也在做这块板子 dm3730的uboot的lcd驱动 如果方便的话可以加一下我QQ么 想请教一些关于这个的问题 谢谢 157734382
DM3730和OMAP4 AM335x在LCD控制器这块区别都比较大,倒是可以参考AM437x的starterware移植,请参考 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/74546.aspx
你好,我最近在做am335x开机时uboot显示logo的项目,我采用的uboot版本是2011.09(因为要保证项目的可持续性,必须要使用该版本的uboot,不能使用新版本)。
我查阅了uboot-2011.09的代码,针对am335x平台的lcd驱动,在2011.09版本的uboot代码中好像并不支持。
是不是先要在uboot-2011.09中移植关于am335x 的lcd驱动?那么我该采用什么方法实现呢?
另外我也注意到在TI的2016.05版本uboot代码中,/drivers/video/下存在am335x-fb.c,请问这是am335x的lcd驱动代码吗?
注:
1)在uboot源码目录下drivers/video目录下看到了与显示相关的代码,在common目录下发现了lcd.c,跟lcd驱动相关的代码究竟是指drivers/video/下面 还是common/lcd.c, 他们分别表示什么?
期望得到你的指导,谢谢!
可以参考一下我之前发表的帖子
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/122028.aspx
每个 LCD 的驱动器都是不一样的,所有 LCD 的初始化代码肯定也是不一样。 UBOOT 里面不会针对你的 LCD ,有初始化代码。你的 LCD 初始化代码,是你的供应商会给你的,你拿着 LCD 的初始化代码(一般为了方便操作,都会以 控制 IO 口的方式实现),先在系统上测试通过,再将代码移植到 uboot 里面,完成 LCD 的初始化。
你好,首先谢谢你的回复。我看了你发表的AM335x 在Uboot增加自定义的命令控制LCD功能.pdf帖子,帖子的第四章节说明是在新版本的processor SDK v3.0中,而看评论使用的是uboot-2016.05,而我现在需要移植到uboot-2011.09上面。
请问,除了按照帖子所说drivers/下添加lcd目录并做相应配置,针对uboot-2016.05,我还需要在uboot-2011.09上面新增有关于am335x平台的其他内容吗?
你好,TSDK06里面uboot 版本是2013.01。
我用的uboot版本是2011.09,与2013.01代码结构类似,但与目前新版本uboot代码结构又有许多不同。
谢谢你的回复,我首先把lcd代码在编译uboot时候通过宏定义被编译进去。
另外,能不能发一下 board/ti/am335x/board.c 呢? 在这里面应该是调用lcd驱动中的函数吧