大家好:
小弟我在ti-dvsdk_dm368-evm_4_02_00_06上做开发应用,现在不想用原有的MT9P031的Sensor了,换了一个OV系列的Sensor,sensor自带ISP,能出YUV420和YUV422的数据,但是不知道怎么把senor加到dm368上,看别人说可以通过修改tvp5146.c的驱动,添加YUV的sensor,然后我就把sensor的初始化寄存器配置添加在tvp5146.c里面了,然后通过运行 encode -V /111.264 -I 4 -y 2 -w 来获取视频,最后发现说我的pixformat有错,encode就运行不了;后来,我又在tvp7002.c里面加,encode是运行起来了,但是一直得不到数据,存下来的视频文件大小一直就是0! 很是纠结啊 现在都不知道添加yuv的sensor的路子是不是走对了,跪求高手啊