CCS版本:CCS5.0
开发板:TMS320C6678L
使用的库:mcsdk_2_01_02_06.
在一个工程下自己编写的多核程序并生成一个.out文件,在调试状态下正常运行,各个核独立完成自己的工作,但是在用NAND FLASH无法烧写。
我按照提示进行了以下工作:
1、将IBL烧入EEPROM中,烧写地址为 0x0C000000;提示成功。
2、配置IBL,提示成功。
3、将生成的.out直接改名.bin,no boot 模式下,加载evmc66xxl.gel,利用nandwriter程序进行烧写,烧写地址为0x80000000,提示成功,并且0x80000000也有数据。
断电后改为nand flash启动模式,无法启动。重新进入到调试模式下,发现步骤3写入0x80000000的数据没有了,这是怎么回事?是不是导致无法启动的原因?